结果:找到"思科光模块 ETU光模块 原装光模块",相关内容1000条
  • ETU-LINK光模块使用手册
  • ETU-LINK光模块手册详细介绍了ETU-LINK的光模块及线缆的类型、外观与规格等内容。前言部分包含如下内容:●读者对象●资料获取方式●技术支持●资料意见反馈●光模块的协议标准●光模块的安装与拆卸●光模块使用注意事项●简易故障分析及处理方法读者对象本手册主要适用于如下工程师:●网络规划人员●现场技术支持与维护人员●负责网络配置和维护的网络管理员资料获取方式您可以通过ETU-LINK官网获取最新的产品资料:ETU-LINK网站与产品资料相关的主要栏目介绍如下:●[服务支持/文档中心]:可以获取硬件安装类、软件升级类、配置类或维护类等产品资料。●[产品技术]:可以获取产品介绍和技术介绍的文档...
  • 所属专栏: 代售推荐 标签: 使用 ETU-LINK 发帖人:光纤模块 发帖时间:2018-09-04 17:11:00
  • 光模块是插在哪里的?
  • 光模块是插在哪里的?具体设备:光端机,光纤收发器,交换机,光网卡,光纤路由器,光纤高速球机,基站,直放站等。一般传输设备的光口板都配置对应的光模块,详情请看以下内容视频光端机:一般采用1*9单模光模块,一些高清类的光端机也会采用SFP光模块光纤收发器:采用1*9与SFP光模块交换机:交换机会采用GBIC、1*9、SFP、SFP+、XFP、QSFP+、CFP、QSFP28光模块等光纤路由器:一般采用SFP光模块光纤网卡:采用1*9光模块、SFP光模块、SFP+光模块等光纤高速球机:采用SFP光模块基站:移动通信系统中,连接固定部分与无线部分,并通过空中的无线传输与移动台相连的设备。采用SFP、...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: SFP 1*9 SFP+ 发帖人:etulink 发帖时间:2018-09-03 18:53:00
  • ETU-LINK光模块全面兼容华为交换机系列
  • ETU-LINK光模块完美兼容华为交换机今天易天光通信将会带领大家学习一下ETU-LINK光模块用在华为交换机的解决方案,下面给列出S9700系列、CloudEngine8860(简称CE8860)系列、S5700等系列交换机的案例。华为S9700系列交换机是一款高端智能T比特核心路由交换机,共有三款,分别是S9703、S9706和S9712,该系列交换机具有可靠性和灵活性高、易管理等优势,并且能够为大型园区和大型数据中心提供最简化网络管理方案。华为S9700系列交换机的特点:ü支持随板AC,并且普通业务板内置WLAN无线控制器功能,实现了有线和无线的深度融合;ü创新的CSS交换网集群技术,...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 华为交换机 ETU-LINK 发帖人:etulink 发帖时间:2018-08-14 17:17:00
  • ETU-LINK光模块优势对比分析
  • 在与客户交谈过程中,他们有时会问到我们的模块与其他公司有什么不同?有哪些优势?为什么要选择我们?为了让客户更清楚地了解我们的产品,简单罗列了一些ETU和其他公司产品工艺和包装上面的对比信息。优势对比分析:PCB板设计:我们的PCB板通过了ROHS和UL(94V-0)认证,但很少人会去做标记。曾经在思科OEM厂商工作过的研发总监借鉴了思科在PCBA设计上的严格要求,在制板的时候要求供应商把认证信息丝印在合适的位置,以便客户进行核查。ETU优势:1.产品细节差异化,更细更精更全面2.认证标志可以使产品更容易获得客户的信赖和认可PCB板材料:对于10G光纤模块,我们选择的是R435B电路板,而大多...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ETU-LINK 发帖人:etulink 发帖时间:2018-07-23 17:01:00
  • 「百科知识」判断第三方兼容光模块质量的3个重要因素
  • 光模块是光网络系统中必不可少的组成部分,其主要作用是进行光电转换。尽管现在市场上单个光模块的价格并不是很高,但是由于建立一个大的、完整的光网络传输系统,例如数据中心需要大量的光模块,尤其是在使用原装光模块时,总体费用也会十分惊人。兼容光模块的出现有效解决了光模块部署成本高的问题,但是仍然有人担心兼容光模块的质量问题,下面将以易天光通信(ETU-LINK)光模块为例解释第三方兼容光模块的质量是否可靠。判断第三方兼容光模块质量的3个重要因素SFF-8472标准是判断兼容光模块的质量和兼容性是否过关的关键因素,它由SFF委员会制定,用来定义光模块的数据诊断监控接口(DDMI),可以帮助我们实时了解...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 兼容 质量 发帖人:etulink 发帖时间:2018-07-21 09:45:00
  • 多模光纤跳线能支持40G/100G网络吗?
  • 如今,10G速率已不能够满足不断增长的数据中心要求,因此,40G、100G等更高的数据速率开始逐渐普及。在安装布线基础设施的同时,我们还必须考虑到可扩展性,以适应未来不断发展的带宽需要,以支持更多应用。OM3和OM4多模光纤已成为40G数据中心最具成本效益的解决方案。数据中心的多模光纤由于预算的原因,多模光纤的价格比单模光纤低得多,因此多模光纤在数据中心比单模光纤更受欢迎。另外,利用的多模光纤,也可实现与低成本的850nm光模块的串行和并行传输。而单模光纤必须与价格昂贵的1310nm和1550nm光模块以及波分复用(WDM)搭配,实现串行传输。因此,大多数数据中心设计者都会选择40G/100...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 纤跳线 华为 发帖人:etulink 发帖时间:2018-07-02 17:39:00
  • 思科GLC-T、GLC-TE和SFP-GE-T三者有何区别?
  • 思科GLC-T、GLC-TE与SFP-GE-T光模块都是千兆电口光模块、都具有RJ45接口、传输距离都是100m,是数据中心、接入网、存储区域网等应用中一种节省成本的千兆以太网连接解决方案,因此这三种型号的光模块常常会让人难以区分,下面我们就将这三种光模块做一个简单对比,看看它们究竟有什么区别?GLC-T、GLC-TE与SFP-GE-T光模块参数以上表中我们可以看出GLC-T光模块在工作温度上和后两者是不一样的,GLC-TE光模块可以作为GLC-T光模块的取代品;SFP-GE-T光模块具有前两者都没有的NEBS3ESD功能。NEBS3ESD是什么意思?NEBS是网络设备建筑系统的缩写,是构建...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 千兆 千兆电口 SFP-GE-T 电口 发帖人:etulink 发帖时间:2018-06-29 11:03:00
  • 思科光模块vsETU-LINK光模块
  • 在与客户交谈过程中,他们有时会问到我们的光模块与思科的有什么不同?有哪些优势?为什么要选择我们?为了让客户更清楚地了解我们公司以及产品优势,我们将会通过以下有趣图画简单诠释了ETU和思科光模块的对比信息。我代表思科,我最牛逼我代表ETU,众生平等关于价格:思科光模块:价格很高,让人望尘莫及ETU光模块:非常有竞争力的价格,可以帮您节省60%-90%的成本,甚至更多关于交期:思科光模块:通常是付款后7天才能安排出货ETU光模块:交期很快,常规产品库存充足,基本可以在2工作日内出货关于质保:思科光模块:1年质保期,过了就不能换货了ETU光模块:3年质保期,3年保修,1年包换关于售后:思科光模块:...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: ETU 发帖人:etulink 发帖时间:2018-06-25 17:45:00
  • 25G以太网技术是如何诞生的?
  • 数据中心对于以太网的需求,来自两个最重要的考量,一个是节能,一个是成本。40G光模块和100G光模块的价格过高、功耗过大,而10G光模块的速率又不能满足网络需求,所以25GSFP28光模块就在这样的情况下诞生了,正好弥补了这两者之间的不足,并且大大提高了端口密度、减少了网络部署成本,而且功耗也相对较低。今天我们来讲讲25G有什么优势?25GSFP28光模块就是传输速率是25G光模块,主要用于25G以太网和100G(4x25Gbps)以太网中,并且它能够提供最节能的方式来满足下一代数据中心网络日益增长的需求。IEEE802.3指定的25G以太网接口标准25G以太网技术的优势:最佳输入/输出(I...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 25G SFP28 40G 100G 发帖人:etulink 发帖时间:2018-06-15 14:26:00
  • 百科:光模块的参数有哪些?
  • 在现代信息网络汇总,光纤通信占据着主导地位,随着网络的覆盖越来越广泛和通信容量的不断增加,通信链路的提升也是必然的发展,光模块在光通信网络中实现着光电信号的转换,是光纤通信的主要器件之一。但是,我们平时都说光模块,那么,光模块的参数有哪些?你知道吗?在本文中,易飞扬通信将给大家做详细的介绍。光模块经过了多年的发展,其封装方式也有了极大的变化,SFP、GBIC、XFP、Xenpak、X2、1X9、SFF、200/3000pin、XPAK、QAFP28等都是光模块封装类型;而低速率、百兆、千兆、2.5G、4.25G,4.9G,6G,8G,10G、40G、100G、200G甚至400G是光模块的传...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 100G QSFP28 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-04-13 14:28:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: